Volgens de huidige stand zijn er geen algemeen geldende gegevens die zich met drempels bezighouden.
Toch zijn er afzonderlijke aanwijzingen te vinden in de zogenoemde type C-normen: deze waarderen risico op letsel op > 150 N als gevaarlijke beweging.
Deze waarde blijkt echter zeer onnauwkeurig te zijn, wanneer men bijv. aan letsel door knellen of breken denkt.
Het is daarom noodzakelijk om iedere gevaarlijke situatie afzonderlijk te evalueren. De hoogte van het risico resulteert daarbij uit alle eigenschappen van de gevaarlijke situatie.