Bedrijfsveiligheid

Hoe test ik bijv. een PNOZ volgens de Duitse BetrSichV? Is het voldoende om de noodstopfunctie via een noodstopschakelaar te activeren en het uitschakelen van de PNOZ ermee te controleren?

De Duitse bedrijfsveiligheidsverordening (BetrSichV) schrijft voor dat de volledige veiligheidsfunctie moet worden getest. Dit betekent van sensor tot servomotor. De functies die via PNOZ bewaakt worden, hoeven niet nogmaals afzonderlijk te worden getest.

Daarnaast wordt in de bedrijfsveiligheidsverordening geëist dat de controle door een bekwaam persoon wordt uitgevoerd.

Bekwaam persoon:

http://www.wissen-maschinensicherheit.de/faq/content/9/11/de/was-ist-eine-befaehigte-person.html