De norm DIN EN 953 wijst onder punt 7 "Aanvullende eisen voor het ontwerp en de constructie" - 7.1 "Klimmen" erop, dat klimmen op scheidende veiligheidsinrichtingen door de constructie zo goed mogelijk moet worden voorkomen.
Het klimmen kan bijvoorbeeld worden tegengegaan door geen horizontale onderdelen en horizontale delen van het gaas aan de buitenzijde van de veiligheidsinrichting aan te brengen.
Precieze maten en voorschriften worden in de norm niet gegeven. Dit hangt af van het goeddunken van de ontwerper.