Om de machineveiligheid te garanderen, moet allereerst worden beoordeeld of er door de retrofit sprake is van een wezenlijke verandering van machines. Normaal gesproken wordt de machine qua productiviteit, beschikbaarheid en veiligheid geoptimaliseerd en gemoderniseerd. In dit geval kan men niet spreken van een wezenlijke verandering van machines. Een CE-markering voor de machine is dus niet verplicht.
Is de machineveiligheid bij een prestatieverbetering gegarandeerd?
Toch is de uitspraak dat er bij een retrofit geen sprake is van een wezenlijke verandering van machines niet altijd waar. Als de productiviteit wordt verhoogd, vindt er bijvoorbeeld bijna altijd een (flinke) prestatieverbetering van de machine plaats. In dat geval moet worden beoordeeld of de machineveiligheid bij een prestatieverbetering door de bestaande veiligheidsmaatregelen is gegarandeerd. Als dit niet het geval is, kan er sprake zijn van een wezenlijke verandering van machines.
Minimum aan eisen aan de machineveiligheid
Hoewel de retrofit geen wezenlijke verandering van een oude machine met zich meebrengt, moet er worden voldaan aan een minimum aan eisen aan de machineveiligheid volgens de stand van de techniek. Dit vloeit voort uit de eisen van de verordening inzake bedrijfsveiligheid (BetrSichV), bijlage 1, die voor elke machine-exploitant bindend is. Denk hieraan in het kader van een retrofit.