België | nederlands

CE-markering

Welke informatie/norm moet in de conformiteitsverklaring worden opgenomen: EN ISO 13849-1:2008 of EN ISO 13849-1:2008/AC:2009?

Een algemeen geldend voorschrift voor de benaming van de toegepaste norm is er niet.

Uit praktische ervaring raden we de volgende notatie aan:
EN ISO 13849-1:2008 Veiligheid van machines - veiligheidsgerelateerde delen van besturingssystemen - Deel 1: Algemene beginselen voor het ontwerp (met correcties AC:2009)