België | nederlands

Bedrijfsveiligheid

Welke veiligheidsinrichtingen mogen voor de inbedrijfstelling buiten bedrijf worden gezet?

We hebben vaak met CNC-laserinstallaties te maken en zijn niet zeker wat wel en niet mag. Voor de inbedrijfstelling van de laser moeten bijvoorbeeld de stralingsbeschermingsmaatregelen worden omzeild. Ook de beschermende behuizing van servo-assen moet voor aanpassingsdoeleinden worden geopend. Hoe is dat overeen te stemmen met de eisen van de machinerichtlijn? Welke veiligheidsmaatregelen kunnen of moeten we nemen?

De inbedrijfstelling is een levensfase die in de risicobeoordeling moet worden opgenomen. Bij de inbedrijfstelling zijn nog niet alle veiligheidsfuncties geïmplementeerd/geïnstalleerd.

Er is geen lijst met welke veiligheidsfuncties voor de inbedrijfstelling moeten worden gedeactiveerd en welke niet. Als de veiligheidsfuncties nog niet bestaan of ze zijn tijdelijk inactief, moeten andere maatregelen worden genomen. Deze zijn echter per installatie verschillend en uniek en we kunnen dit niet op een afstand beoordelen.