België | nederlands

Kennis over normen

Is de schakelkast van een machine onderworpen aan DIN EN 61439-1 of aan DIN EN 60204-1?

... We leveren vaak bedrijfsklare schakelkasten voor machines aan machinebouwers. Is de schakelkast dan een laagspanningsschakel- en verdeelinrichting volgens DIN EN 61439-1? Of moet DIN EN 60204-1 worden toegepast?


Normen zijn over het algemeen niet bindend en geven daarom alleen het basisgereedschap weer om de voorschriften van richtlijnen te kunnen vervullen.

In het genoemde geval kan het om de EMC- of de laagspanningsrichtlijn gaan.

De vraag kan niet zo eenvoudig worden beantwoord. We hebben twee situaties genomen ter verduidelijking:

1) U bouwt alleen de schakelkast (de elektrische constructie is de verantwoordelijkheid van de klant).
In dit geval moet de klant de schakelkast samen met de machine CE-certificeren.
2) Als u ook verantwoordelijk bent voor de elektrische constructie, dan moet u de schakelkast CE-certificeren en samen met de EU-conformiteitsverklaring volgens de laagspanningsrichtlijn en de EMC-richtlijn aan de klant leveren. Er KUNNEN relevante normen in aanmerking komen die in het Publicatieblad van de EU over deze beide richtlijnen zijn opgenomen.

Welke normen precies voor de genoemde situatie en de in de schakelkast gebruikte componenten gelden, kan niet op een afstand worden beoordeeld. Aanbeveling: in iedere norm is het toepassingsbereik gedefinieerd. Documenteert u op basis hiervan waarom een norm zou moeten worden toegepast (of waarom niet).