Ostfildern, 20 sep. 2022

EULYNX-adapter van Pilz maakt compatibiliteit van baanvakbeveiligingen met een fabrikantoverstijgende standaard mogelijk - Enabler voor het spoor 4.0

Met de EULYNX-adapter biedt automatiseringsdeskundige Pilz een productoplossing voor spoorweginfrastructuurbedrijven om de fabrikantoverstijgende en landoverschrijdende EULYNX-standaard in bestaande baanvakbeveiligingen te gebruiken en zo de digitalisering van het spoor te bespoedigen. Exploitanten kunnen de adapter gebruiken om moderniseringswerkzaamheden aan het spoor efficiënt uit te voeren.

Fabrikantoverstijgende en landoverschrijdende initiatieven vormen de basis voor een succesvolle digitalisering in de spoorwegsector en nemen derhalve de plaats in van fabrikant- of landspecifieke oplossingen. De Europese EULYNX-norm voorziet in een dergelijke fabrikantonafhankelijke interface tussen verschillende componenten van de beheer- en beveiligingstechnologie.

Vertaler voor het spoor van morgen

De EULYNX-adapter van Pilz integreert bestaande baanvakbeveiligingen in de communicatie met zogenaamde objectcontrollers. Deze vertalen de digitale stuurcommando's uit de baanvakbeveiligingen in analoge signalen voor de spoorwegcomponenten, zoals wissels of lichtseinen. De basis van de EULYNX-adapter is het automatiseringssysteem PSS 4000, dat beschikt over de spoorwegspecifieke certificeringen en kan worden ingezet in toepassingen tot SIL 4. Met de modulaire en individueel configureerbare PLC-besturing krijgen gebruikers een passende oplossing voor hun specifieke spoortoepassing. 

Efficiënte ombouw volgens dienstregeling

Een voordeel van de oplossing is dat de ombouw gefaseerd op het traject kan worden uitgevoerd zonder kostbare en lange spoorsluitingen. Investeringen in de digitale spoorweginfrastructuur kunnen dus stap voor stap worden gedaan. Door zijn openheid en compatibiliteit vormt de EULYNX-adapter een belangrijke bouwsteen voor de snelle realisatie van grensoverschrijdende en fabrikantoverstijgende digitalisering in de beheer- en beveiligingstechniek.

Met de EULYNX-adapter van Pilz kunnen spoorweginfrastructuurbedrijven de fabrikant- en landonafhankelijke EULYNX-standaard in bestaande interlockings gebruiken en de digitalisering stimuleren. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Met de EULYNX-adapter van Pilz kunnen spoorweginfrastructuurbedrijven de fabrikant- en landonafhankelijke EULYNX-standaard in bestaande interlockings gebruiken en de digitalisering stimuleren. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Met de EULYNX-adapter van Pilz kunnen spoorweginfrastructuurbedrijven de fabrikant- en landonafhankelijke EULYNX-standaard in bestaande interlockings gebruiken en de digitalisering stimuleren. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be