België | nederlands

Ostfildern, 1 aug. 2018

Klaar voor het digitale spoorwegtijdperk - InnoTrans 2018: Pilz presenteert uitgebreide Industrie 4.0-oplossingen voor het spoor

Op de InnoTrans 2018 van 18 t/m 21 september 2018 presenteert het automatiseringsbedrijf Pilz zijn uitgebreide aanbod oplossingen voor de digitalisering op de trein en op het spoor. Behalve besturingsoplossingen met het automatiseringssysteem PSS 4000-R biedt Pilz totaaloplossingen tot en met de kant-en-klaar bedrade schakelkast. In het kader van de InnoTrans Convention geeft Pilz op 21 september in het forum "Innovatiepaden 4.0 – VDB-toekomstwerkplaats" stof tot nadenken over het thema "Industrie 4.0 - spoor 4.0: kansen voor de middenstand".

Oplossingen van Pilz kunnen worden gebruikt in toepassingen tot en met het hoogste veiligheidsintegriteitsniveau SIL 4, voldoen aan de normatieve eisen volgens CENELEC en ondersteunen het open RaSTA-protocol.

Industriële automatiseringstechniek op spoorwegniveau
Voor de modernisering en uitbreiding van de spoorweginfrastructuur maakt Pilz gebruik van open, industrieel beproefde automatiseringstechniek. Op de InnoTrans laat Pilz aan de hand van modellen zien hoe spoorwegovergangen of wisselbesturingen met het automatiseringssysteem PSS 4000-R kunnen worden geautomatiseerd. Daarbij bewaakt PSS 4000-R bij de spoorwegovergang bijvoorbeeld de slagboomaandrijving, de eindposities van de slagbomen en de vrije ruimte tussen de slagbomen, bij wissels de eindposities en sluitingen alsmede signalen.

Het systeem bestaat uit universeel inzetbare besturingen die hun waarde op het spoor al hebben bewezen en bestand zijn tegen elektromagnetische storingen, extreme temperaturen en mechanische belastingen. Verder bieden softwaretools ondersteuning bij de planning en het bedrijf: in Berlijn presenteert Pilz het softwareplatform PAS4000 voor het creëren, configureren en parametreren alsmede de webgebaseerde visualiseringsoplossing PASvisu voor bediening van installaties, observatie, analyse en onderhoud in één oogopslag – ook op afstand. Daarmee versnellen gebruikers hun projecten van de engineering en de runtime tot het onderhoud. Voordeel: snelle detectie en lokalisatie van storingen en fouten.

Gekoppeld en toch beveiligd
Op weg naar Rail 4.0 spelen de thema's netwerkvorming en security een grote rol. Op de InnoTrans is een monitoring-oplossing te zien die uit het automatiseringssysteem PSS 4000-R, de visualiseringssoftware PASvisu en de IIoT-gateway Revolution Pi bestaat. De IIoT-gateway stuurt gegevens van de besturing zoals trillingen, temperaturen, stroomverbruik en tijden naar de cloud van de exploitant. De exploitant heeft zodoende wereldwijd toegang tot deze gegevens en kan op basis ervan bepalen wanneer bijvoorbeeld het volgende onderhoud moet worden uitgevoerd.

De Pilz SecurityBridge biedt de noodzakelijke bescherming tegen manipulaties en de onrechtmatige toegang tot besturingen van Pilz. Anders dan generieke firewalls hoeft de SecurityBridge niet omslachtig te worden geconfigureerd en kan hij eenvoudig volgens het plug-and-play-principe in gebruik worden genomen.

Sensoren met allerlei mogelijkheden
Voor de veilige toegang tot gevaarlijke plaatsen en gevarenzones en voor de toegangsbeveiliging zijn veilige sensoren nodig. Op de InnoTrans presenteert Pilz aan de hand van een hekmodel verschillende sensortechnologieën: Daartoe behoren veiligheidsschakelaars en complete heksystemen voor de bewaking van posities en afschermingen. Optische en tactiele sensoren zoals lichtschermen, camerasystemen of dynamische schakelmatten zijn geschikt voor de bewaking van oppervlakken of ruimtes en maken zo niet alleen in de werkplaats, maar ook op of naast de spoorvoertuigen allerlei toepassingen mogelijk.

"Pilz is partner voor gestandaardiseerde, veilige industriële componenten en systemen voor de spoorwegtechniek. Modulaire hardware en de eenvoudigste programmering maken onze oplossingen uiterst flexibel. Daarom gebruiken klanten uit de spoorwegsector in de hele wereld onze componenten en systemen in een groot aantal toepassingen. Wij bieden in meer dan 50 landen klantgerichte oplossingen voor de spoorwegindustrie aan", zegt Susanne Kunschert, beherend vennoot van Pilz.

U vindt Pilz op de InnoTrans 2018 in hal 6.2, op stand 214.
Meer over het beursoptreden op: https://www.pilz.com/de-DE/innotrans

F_Press_A_railway_railroad_crossing_RGS_Aargau_P1000941_cold1_2018_07

F_Press_A_railway_railroad_crossing_RGS_Aargau_P1000941_cold1_2018_07

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be