België | nederlands

Ostfildern, 7 mrt. 2017

Pilz op de Hannover Messe 2017, hal 9, stand D17 - Slimmer automatiseren!

Onder het motto "Wij automatiseren. Veilig." presenteert Pilz op de Hannover Messe van 24 t/m 28 april 2017 branche-oplossingen, nieuwe producten en services voor complete automatiseringsoplossingen. Op het beursoptreden van dit jaar staan innovaties op het gebied van mens-robot-samenwerking (MRS) en sensoren alsmede de Smart Factory centraal.

Ook de besturings- en aandrijftechniek alsmede de bijpassende diagnose- en visualiseringssystemen en de bijbehorende software komen aan bod bij het beursoptreden.

Complete oplossingen voor veilige robotapplicaties
Bij een echte MRS zijn geen omheiningen tussen mens en robot aanwezig. Hoe dit veilig kan worden gerealiseerd, laat Pilz op de beursstand zien aan de hand van het voorbeeld van een MRS-applicatie die volgens het principe van vermogens- en krachtbegrenzing en volledig met Pilz-producten is beveiligd. Hier worden meteen twee nieuwe producten voor de veilige MRS gebruikt. Met het innovatieve kracht- en drukmeetsysteem PROBms biedt Pilz een compleet pakket voor de validering van MRS-applicaties aan. Tot de set behoort een botsingsmeter volgens ISO/TS 15066. Het kracht- en drukmeetsysteem is internationaal op huurbasis verkrijgbaar. Dankzij een altijd exacte meting kunnen daarmee de productiviteit en betrouwbaarheid van MRS-applicaties worden verhoogd.
Ook de nieuwe veiligheidslaserscanner PSENscan ondersteunt gebruikers van robotapplicaties: vooral in slecht zichtbare gevarenzones van zulke applicaties kunnen personen makkelijk onopgemerkt blijven. Anders dan bij de beveiliging door lichtroosters bewaakt PSENscan de complete gevarenzone permanent. Zo wordt een herstart voorkomen als er nog een persoon in de gevarenzone aanwezig is. Dit zorgt voor een hogere productiviteit en voor een betere ergonomie van de installatie en verhoogt tegelijkertijd de veiligheid.

Safety voor Industrie 4.0
Bij modulair opgebouwde en verdeelde machines en installaties is de koppeling van de toepassing van essentieel belang. Het model van een Smart Factory laat zien hoe geïndividualiseerde producten flexibel, kostenefficiënt en gebruiksvriendelijk kunnen worden gemaakt. Dit model bestaat uit drie modulen, die met elkaar verbonden als slimme productiestraat gepersonaliseerde producten maken. Alle componenten zijn van Pilz, van de sensor en de aandrijving tot en met de besturing. Nieuw daarbij: de elektrisch activeerbare noodstopknop PITestop active. Deze knop geeft door middel van verlichting aan of hij actief is of niet. Machine- en installatiedelen kunnen volgens ISO 13850 desgewenst veilig actief of inactief worden geschakeld. Zo zijn flexibele veiligheidsconcepten, zoals ze vooral ook door de Smart Factory worden verlangd, eenvoudig uitvoerbaar. Hierdoor levert PITestop active een bijdrage aan het mogelijk maken van meer flexibiliteit en meer modularisering, helemaal in de zin van Industrie 4.0.
Ook van de partij in Hannover: de nieuwe industriële opensource-pc Industrial PI voor de digitale automatisering. De "veranderbare" industriële pc op basis van de Raspberry Pi ondersteunt bedrijven bij de ontwikkeling van een Smart Factory. De nieuwe industriële pc van Pilz kan dankzij vrij beschikbare software in veel toepassingsgebieden worden gebruikt.
Als IIoT-gateway verzamelt de Industrial PI gegevens in de directe omgeving van machines en installaties en evalueert en verwerkt hij deze gegevens. Zo verbindt de nieuwe industriële pc van Pilz het internet der dingen in de industriële omgevingen met clouddiensten. Hierdoor is hij een ideale oplossing voor Industrie 4.0.

Visualiseringsoplossing die verbindt
Ook de productgroep Bedienen en visualiseren is uitgebreid: op de Hannover Messe stelt Pilz de nieuwe versie 1.4 van de webgebaseerde visualiseringsoplossing PASvisu voor. Bij deze versie maakt een OPC UA-interface de verbinding met de kleine besturingen PNOZmulti en met andere besturingssystemen mogelijk. Hierdoor worden besturing en visualiseringssoftware met elkaar verbonden en alle informatie van de besturing wordt overgenomen. Dit levert voordelen op, van de engineering en de runtime tot het onderhoud: automatiseringsprojecten kunnen sneller worden uitgevoerd, omdat de handmatige invoer en toewijzing van variabelen komt te vervallen.


Pilz exposeert in hal 9, op stand D17. Meer informatie op: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

Onder het motto "Wij automatiseren. Veilig." presenteert Pilz op de Hannover Messe van 24 t/m 28 april 2017 branche-oplossingen, nieuwe producten en services voor complete automatiseringsoplossingen

Onder het motto "Wij automatiseren. Veilig." presenteert Pilz op de Hannover Messe van 24 t/m 28 april 2017 branche-oplossingen, nieuwe producten en services voor complete automatiseringsoplossingen.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be