België | nederlands

24 jun. 2014

EN ISO 14119 is nu geharmoniseerd

De norm EN ISO 14119 betreffende het ontwerp en de keuze van heksystemen is nu in heel Europa verplicht.

De norm EN ISO 14119 - Veiligheid van machines is al in april opgenomen in de bijlage van de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Nu is deze norm een geharmoniseerde Europese norm geworden. In het desbetreffende Publicatieblad vervangt EN ISO 14119 de norm EN 1088. De overgangstermijn hiervoor is kort. Zo is al vanaf 1 mei 2015 alleen nog maar EN ISO 14119 geldig.


Wat is er nieuw bij EN ISO 14119?

De nieuwe norm maakt bij blokkeerinrichtingen onderscheid tussen vier constructies. Er worden nieuwe technologieën onder de loep genomen en de voor- en nadelen ervan worden genoemd. Bovendien komen er maatregelen aan bod om het omzeilen van blokkeerinrichtingen op een redelijkerwijs voorspelbare manier te minimaliseren.


Zo bent u optimaal voorbereid:

let nu al bij de constructie van heksystemen op de conformiteit van de nieuwe EN ISO 14119. Dan stelt ook het einde van de overgangstermijn u niet voor onverwachte uitdagingen.

Overigens: alle veiligheidsschakelaars en heksystemen van Pilz voldoen aan de richtlijnen van de nieuwe norm.


Meer informatie:

Met de veiligheidsschakelaars en heksystemen van Pilz bent u nu al veilig!
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be