Junior Sales Engineer West-Vlaanderen

Je eigen klantenportefeuille in veilige automatisering uitbouwen en beheren? Voluit kunnen gaan voor een positieve langetermijnrelatie met je klanten in jouw eigen regio? Op een slimme manier op zoek gaan naar nieuwe klanten? Do you feel a connection? Dan hebben wij een opportuniteit voor jou.

Jouw taken en verantwoordelijkheden

  •  
  • We hechten veel belang aan het opbouwen en onderhouden van een langetermijnrelatie met onze klanten. Één van je belangrijkste taken is dan ook de vinger aan de pols houden bij je bestaande klanten, en dat op verschillende niveaus binnen deze bedrijven. Op die manier blijf je op de hoogte van hun noden, zodat je hierop kan inspelen als de tijd rijp is.
  • Daarnaast kan je je regio verder ontwikkelen door op een slimme manier te prospecteren naar de meest interessante mogelijke nieuwe klanten.
  • Je bent voor jouw prospecten en klanten verantwoordelijk voor het volledige salesproces, van prospectie tot ondertekening van het contract.
  • Als eerste taak verkoop je serviceprojecten veiligheidsconsulting, hiervoor werk je nauw samen met de Sales Service Manager die zal zorgen voor je opleiding en je zal bijstaan bij complexe projecten.
  • In een tweede fase verkoop je ook het Pilz productgamma, je werkt hiervoor nauw samen met de Sales Product Manager die eveneens zal zorgen voor jouw opleiding, je zal bijstaan bij bepaalde klanten en samen met jou je klantenportefeuille zal opstellen.
  • Eens de producten geleverd of het project van start gegaan, zorg je voor een goede opvolging. Je staat zowel je klant als je collega’s bij om ervoor te zorgen dat je klanten helemaal tevreden zijn.
  • Samen met het Sales team vertegenwoordig je Pilz op productlanceringen, seminars en beurzen.
  • Je rapporteert rechtstreeks aan de Sales Manager, en je krijgt de vrijheid om initiatieven te nemen om je sales proces verder te optimaliseren.

Wat we je bieden

Bij Pilz Belgium (www.pilz.be) zijn we met zo’n 30 mensen, die in een collegiale en familiale sfeer samenwerken met elkaar. Als “safety” ambassadeur begeleiden we al sinds 1995 zeer uiteenlopende, grote en kleine bedrijven in het veilig maken en automatiseren van hun machines, processen en productielijnen. We zijn actief in België en Luxemburg, en regelmatig ver daarbuiten. Pilz International (2400 medewerkers) is een Duits familiebedrijf dat al bestaat sinds 1948 en uitgegroeid is tot een wereldspeler in veilige automatisering.

We hechten heel veel belang aan de volgende waarden. Vind jij die ook belangrijk? Dan gaan we het waarschijnlijk goed kunnen vinden met elkaar!

  • We zijn een echte partner voor onze klanten. We denken mee en durven breed te kijken. We zijn er om een oplossing te vinden samen met de klant, niet om gewoon onze checklists af te lopen.
  • Innovatieve portfolio: door deel uit te maken van een internationale groep kunnen we werken met “state-of-the-art” technologie.
  • We zijn gepassioneerd: ons hart gaat sneller slaan van een goed ontworpen machine of automatisatie. We doen wat we doen met veel goesting.
  • We nemen initiatief en kijken vooruit, om opportuniteiten te zien en eventuele problemen te snel af te zijn.
  • We zijn open en eerlijk voor elkaar en voor onze klanten, maar altijd op een hulpvaardige en respectvolle manier.

Waarom onze mensen het leuk vinden om bij ons te werken

  • Doordat je met veel verschillende klanten en technische uitdagingen te maken krijgt heb je veel afwisseling in je job.
  • Je kan veel leren en je krijgt de kans om opleidingen te volgen en jezelf te ontplooien.
  • Je kan bij je collega’s terecht voor hulp en ondersteuning, in België, maar ook binnen Pilz Internationaal.
  • We zijn er trots op om een omgeving te zijn waar je jezelf kan zijn, zonder bureaucratie, ‘politics’ en gedoe. Maar mét inspraak en de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Uiteraard zit je bij ons financieel ook prima. Je krijgt een sterk verloningspakket met daarin groeps- & hospitalisatieverzekeringen, bedrijfswagen, laptop, gsm, …
  • Je bent ongeveer 60% van je tijd op pad doorheen je regio. Je zal gemiddeld 2 dagen per week werken in het BeLux hoofdkantoor in Gent (dicht bij de Ikea, dus goed bereikbaar) of van thuis uit.

Wie we zoeken

Heb je veel zitten knikken tijdens het lezen van de tekst hierboven? Grote kans dan dat er een klik zal zijn tussen ons. Hieronder nog een aantal vaardigheden die belangrijk zijn in deze functie:

  • Je hebt een Bachelor of Masteropleiding op zak in een technische richting (Elektromechanica, Elektronica, Automatisatie,…), of je hebt een gelijkwaardige ervaring opgedaan doorheen je carrière.
  • Je bent een echte relatiebouwer die goed kan luisteren naar je klanten. Op basis van de input van je klant, en in samenwerking met je collega’s, kan je de juiste technische oplossing voorstellen.
  • Je neemt graag initiatief en verantwoordelijkheid.
  • Je houdt ervan om in team te werken. Je durft te vertrouwen op je collega’s en verdient zelf hun vertrouwen door een man/vrouw van je woord te zijn.
  • Hoewel we belang hechten aan een goede balans tussen werk en privéleven, zal je al eens overuren moeten doen, b.v. wanneer er beurzen zijn. Je kan wel de nodige flexibiliteit aan de dag leggen om je werkuren af te stemmen op ieders noden: die van Pilz en die van jezelf.

Goesting?

Stuur dan je cv naar jobs@pilz.be, Heb je vragen, stuur ze gerust per mail, of neem contact op met Nico Declercq (Sales Manager, 0470 88 29 10) of Els Brisau (HR & Financial Controller, 09 321 75 70).

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Els Brisau

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: jobs@pilz.be