EMC 지침

EMC 지침

플랜트의 네트워킹이 늘어나고 기계 환경에서 전기 장치 사용이 증가함에 따라 장치의 전자파 방사에 대해 명시한 EMC 지침의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 전기 장치는 다른 장치 또는 플랜트의 기능에 장애를 줄 수 있지만 그것이 전부가 아닙니다. 전자파 방사를 통제하지 않으면 그러한 장비가 사람과 기계에 상당한 안전 위험을 가져올 수도 있습니다.

그래서 EMC 지침은 가동에 들어가거나 시장에 공급되는 모든 장치의 전자기 적합성(EMC)에 대해 규정하고 있습니다.

EMC 지침은 유럽 위원회 홈페이지에서 찾아볼 수 있습니다.

EMC 지침의 공식 제목

2014년 2월 26일 유럽 의회와 유럽 위원회의 지침 2014/30/EU (전자기 호환성에 관한 회원국 법률의 조화에 관한 지침 개정)

관련 표준

EN 50370-1/-2
EN 61000 시리즈
EN 61326

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr

이 문서가 도움이 되었습니까?