비상 정지는 위험한 이동을 중단시키는 것

비상 정지는 위험한 이동을 중단시키는 것

기계류 지침에 따라 플랜트와 기계류에는 비상 정지 장비를 장착하여 비상 상황에서 위험을 방지하거나 감소시킬 수 있도록 해야 합니다. 위험한 상황에서는 신호를 생성하여 위험 가능성이 있는 작동을 멈추게 할 수 있도록 비상 정지 제어 장치를 수동으로 작동시킵니다. 비상 정지 명령이 작동하면 비상 정지 제어 장치가 걸립니다. 제어 장치를 수동으로 해제할 때까지 이 상태를 유지해야 합니다. 전체 기계에서 전원을 제거할 필요는 없습니다.

비상 차단 장치로 시스템 공급 전력 차단

비상 정지와는 달리 비상 차단 장치는 시스템의 전원을 완전히 제거합니다.

 

비상 정지 표준

EN ISO 13850 기계류 안전. 비상 정지. 설계 원칙