South Korea | 한국어

기본 규격 살펴보기(A+B 규격)

플랜트 및 기계류 안전의 기초

기본 규격(A+B 규격)

표준은 서로 다른 이익집단(제조업체, 소비자, 인증기관, 건강 및 안전 기관, 정부) 사이의 합의입니다. 표준에서는 만들어진 시점에서 최신의 상태를 설명합니다. 기계 또는 제품의 이용 위치에 따라 다양한 법적 규정이 적용될 수 있으므로 다양한 규격을 적용할 필요가 있습니다. 올바로 선택하면 기계 제조업체들이 법적 규정을 준수하는 데 도움이 됩니다.

기본적인 표준(A 및 B 표준)에는 플랜트와 기계류의 안전을 위한 설계, 전략, 가동에 관한 필수 정보가 들어 있습니다.

가장 중요한 일반 규격 / A와 B 규격:

안전한 설계  
설계의 일반 원칙 — 위험성 평가 및 위험 감소

EN ISO 12100

안전 가드 선택

 

고정식 및 이동식 가드(안전 울타리, 배리어, 커버)

EN ISO 14120

가드와 함께 사용되는 연동 장치(안전 게이트의 인터라킹 등)

EN ISO 14119
의도하지 않은 시동
방지
EN ISO 14118
보호 장치(라이트 그리드, 라이트 빔 장치, 스캐너, 감압 매트 등)

EN ISO 13856-1/-2/-3
EN 61496-1

양수 조작 제어 장치 EN ISO 13851
고정식 및 이동식 가드에 대한 접근을 제한하는 조정 가능한 안전 가드 EN ISO 14120
비상정지 EN ISO 13850
추가적인 보호 조치 - 기계류의 안전  
안전 거리(팔, 다리 보호) EN ISO 13857
인체 부위의 압쇄를 피하기 위한 최소한의 거리 EN ISO 13854
인체 측정, 기계로의 접근, 접근 개구부, 인체 측정 데이터 EN 547-1/-2/-3
접근 속도를 고려한 안전 가드의 위치 선정 EN ISO 13855
기능 안전 및 안전 관련 요구사항  
제어 시스템의 안전 관련 부품 EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN / IEC 62061
공압 시스템의 안전 관련 요구사항 EN ISO 4414
유압 시스템의 안전 관련 요구사항 EN ISO 4413
전기 장치 EN 60204-1, EN 60947-5 시리즈, DGUV 규정 3

 

안전 가드는 기계 작동 중에 발생할 수 있는 위험으로부터 작업자를 최대한 보호하는 데 필요합니다. 적절한 안전 가드를 선택하는 것은 제조업체의 의무입니다. 안전 가드는 위험도를 높이지 않고 기계 작업을 방해하지도 않아야 합니다. 이동식 파트에 안전 가드를 설치하지 않겠다는 결정에 대해 타당한 근거를 제시하는 것은 제조업체가 할 일입니다.

살펴보기