CE 마킹

작동 안전을 위한 기술 규칙은 무엇입니까?

작동 안전을 위한 기술 규칙(TRBS)은 작동 안전 위원회에서 결정하여 독일 연방 노동 사회 보장청(BMAS)에서 공표하는 규칙입니다.

TRBS는 작업 장비 제공 및 사용과 장비의 안전한 작동에 관한 최신 및 기타 확립된 과학적 발견 등을 반영합니다. 따라서 기술 규칙은 산업 안전 규정의 요구사항을 구체적으로 지정하는 데 사용됩니다. 그리하여 위험 지점과 위험 잠재성을 정의하고 분류하는 것을 지원하며 개선 가능성을 제시합니다.

조화 표준에서는, TRBS를 적용할 때 고용주가 산업 안전 규정의 요구사항을 충족한다는 "적합성 추정"을 인정합니다.
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
이 문서가 도움이 되었습니까?