단일 및 이중 채널 비상정지 장치를 한 공장에서 함께 사용할 수 있나요?

질문:
(오래된) 공장에 비상 차단 장치(PZE5 포함 PNOZ5, 단일 채널) 한 개와 구역 비상정지 장치(PZE5 포함 PNOZ5, 단일 채널) 여러 개가 설치되어 있습니다. 현재 공장의 일부를 현대화할 예정인데, 구역 비상정지 장치에 이중 채널 장치를 사용하려고 합니다. 그런데 설치 책임자가 단일 채널 회로와 이중 채널 회로를 함께 사용할 수 없으니 모든 것을 이중 채널로 전환해야 한다고 주장합니다.

답변:
비상정지 장치 또는 구역 비상정지 장치가 어떻게 설계되어야 하는지에 대한 세부 사항은 공장의 위험성 평가에서 결정됩니다. 하지만, 어떤 경우에도 비상정지 장치나 구역 비상정지 장치는 해당 푸시버튼을 작동했을 때 최악의 위험을 피할 수 있도록 충분히 안전한 방식으로 설계되어야 합니다.
만일 공장 섹션의 위험 때문에 구역 비상정지 장치에 이중 채널을 사용한다면, 안전 수준이 저하되지 않도록 하기 위해 그보다 상위의 비상정지 장치에도 이중 채널을 사용해야 합니다.

 

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr

이 문서가 도움이 되었습니까?