안전 관련 장비를 정의하기 위하여 안전 관련 평가를 수행해야 하는 설계 엔지니어입니다. 존재하는 위험 요소를 확인하고 일어날 수 있는 부상을 산정해야 하는데, 작업자가 직접 접근해야 하기 때문에 완전히 제거하기 어려운 위험 요소가 몇 가지 있습니다. 질문은 다음과 같습니다. "가벼운 부상"과 "심각한 부상"의 정의는 무엇입니까? 일부 안전 기술이 이 정의에 의존하기 때문입니다.
제어 조치를 선택할 때는 EN ISO 13849-1의 위험도 그래프를 이용하면 편리합니다.
부상의 심각성 분류 다음과 같습니다.
S1: 가벼운 부상(일반적으로 회복됨);
지속적인 증상이나 손상 없이 완전히 치유될 것으로 기대되는 모든 부상을 말합니다. 예를 들어, 찰과상 타박상, 가벼운 자상 등이 있습니다.
S2: 일반적으로 회복되지 않는 심각한 부상으로 사망도 포함 ;
완치되기 어려운 부상입니다. 예를 들어, 사지의 절단, 복원이 불가능한 타박상, 시력 상실에서 사망까지 해당합니다.