South Korea | 한국어

작동 안전

기계류에 적용되는 표준적인 점검 주기가 있습니까?

법령에서는 기계류의 점검 주기에 대한 보편적인 규정을 제시하지 않습니다. 방대한 기계류와 그에 관련된 다양한 요구사항을 감안하면 사실 이는 현실적인 일이 아닙니다.

점검 주기는 운영자가 개별적으로 결정해야 합니다. 단, 유형, 범위, 시간 간격을 정의하는 위험 평가서를 서면으로 작성해야 합니다(§3 BetrSichV에 따라). 예를 들어 특정한 작동 조건 때문에 더 짧은 점검 주기가 잠재적으로 필요하면 이것도 위험성 평가 범위 안에서 검사해야 합니다. 점검 주기를 더 길게 가져갈 수도 있으나, 위험성 평가로 이것이 적절하다는 것이 판명되었을 때만 가능합니다.

본질적으로, 플랜트와 기계류의 검사 주기를 결정할 때는 발생할 가능성 있는 고장을 빠른 시간 안에 탐지할 수 있도록 하는 것이 중요합니다(§5 BGV A3).

 

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr

이 문서가 도움이 되었습니까?