"유능한 인력"은 TRBS와 더불어 산업 안전 규정 §2 (7)항에도 이미 정의되어 있습니다:
(7) 본 법령의 목적에 따라, 유능한 인력이란 직업 훈련, 전문적 경험, 현재 직장에서 수행하는 활동으로 인해 작업 장비 검사에 필요한 기술 지식을 보유한 사람을 말한다. 유능한 인력은 검사 활동을 수행하는 동안 어떤 전문가의 지시에도 구속되지 않으며, 이 활동으로 인해 어떠한 불이익도 받아서는 안 된다.
추가 참고:
www.wissen-maschinensicherheit.de/faq/content/9/11/de/was-ist-eine-befaehigte-person.html
산업 안전 규정 §10에 따라, 고용주는 다음의 작업 장비를 유능한 인력이 검사하게 해야 합니다.
- 설치 조건에 따라 안전이 결정되는 작업 장비
- 노후화를 유발하는 조건에 노출되어 안전을 위협할 수도 있는 작업 장비
- 수리 작업 이후에 위험 수준이 높아질 가능성이 있는 작업 장비
또한, 고용주는 유능한 인력이 수행하는 검사가 산업 안전 규정 §3에 따른 위험성 평가를 충족하는지 확인해야 합니다.
유능한 인력이 수행하는 작업 장비 검사에 관하여 자세한 정보는 TRBS 1201에서 확인할 수 있습니다.