표준 관련 정보

타고 올라가서 위험 구역에 닿는 것을 방지하기 위해 적용하는 표준은 무엇입니까?

DIN EN 953 제7조 "Additional design and construction considerations", 7.1항 "Climbing" 조항에서는 가드를 타고 올라가는 것은 실행 가능한 한 설계 단계에서 차단해야 한다고 되어 있습니다.

예를 들면, 가드의 외부 표면에서 수평 구조물과 메쉬 패브릭의 수평 구성요소를 제거하여 타고 올라가는 것을 더 어렵게 만들 수 있습니다. 

표준에서는 정확한 치수와 사양을 명시하지는 않고 있습니다. 그것은 설계 엔지니어의 재량에 달린 문제입니다.
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
이 문서가 도움이 되었습니까?