표준 관련 정보

컨베이어가 밀폐되지 않았을 때 컨베이어의 속도를 어느 정도까지 감소해야 하는지 지정하는 표준이 있습니까?

안전 감소 속도와 연속 흐름 컨베이어

연속 취급 장비와 시스템을 위한 C 표준 EN 619:2002에서는 사람들이 컨베이어 위에서 이동할 수 있는 경우의 속도만을 언급합니다. 예:

사람이 위에서 이동할 수 있는 연속 흐름 컨베이어:
바닥 높이: 컨베이어 속도 0.3 m/s
바닥에서 0.3m 높이: 컨베이어 속도 0.15 m/s
전체 난간: 컨베이어 속도 0.5 m/s

또한, VDI 2854에서는 안전한 감소 속도 문제에 관해 다릅니다.
이 표준은 만일 사람이 위험 상황에서 벗어날 시간이 있으면
안전한 것으로 봐도 된다고 기술하고 있습니다.
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
이 문서가 도움이 되었습니까?