기계류 지침 (MRL) 2006/42/EC에서는 일단 고정 가드를 제거해도 고정 시스템이 가드나 기계류에 계속 부착되어 있을 것을 요구합니다.
하지만, 기계류 지침 부속서 I에 따른 "일반 원칙"도 고려해야 합니다. 여기에서는 필수 보건 및 안전 요구사항에 따른 의무는 예상되는 조건이나 예상할 수 있는 비정상적 상황에서 기계류를 사용할 때 해당 위험 요소가 존재하는 경우에만 적용된다고 명시하고 있습니다. 따라서, 해당하는 위험 요소가 존재하지 않는 경우에는 "일반적인" 고정 장치를 사용할 수 있습니다. 이것은 위험성 평가서에 명료하게 표시되어야 합니다.
조임 장치는 설명서의 가이드라인이나 안전 가드 상의 마킹으로 대체할 수 없습니다.
조임 장치에 대한 요구사항은 DIN EN 953:2009(7.2절)에 나와 있습니다.