제어 시스템 PSSuniversal을 교체할 때 엔지니어링 소프트웨어 PAS4000을 사용하여 새로운 기기 이름을 부여하지 않아도 됩니다. 교체용 기기를 위한 이름 데이터와 기기 프로젝트를 포함하고 있는 기존의 이동식 데이터 매체를 재사용하면 기존 PSSu 시스템의 기기 이름 데이터와 기기 프로젝트를 교체용 기기로 옮길 수 있습니다.
전제 조건:
교체된 PSSu 시스템이 인도된 상태여야 하거나, 교체되기 전에 PSSu 시스템에 대한 초기화가 진행되어야 합니다.
절차:
- 기존 PSSu 시스템을 정지 상태로 전환하고 공급 전압 커넥터를 제거합니다.
- 기존 PSSu 시스템을 제거합니다.
- 이동식 데이터 매체를 기존의 PSSu 시스템의 헤드 모듈로부터 제거한 후, 교체용 기기에 연결합니다.
- 교체용 기기를 설치합니다.
- 공급 전압 커넥터를 교체용 기기에 연결합니다.
- 기기 이름 데이터와 기기 프로젝트를 이동하기 위해 다음 절차를 수행합니다.
- 교체용 기기의 헤드 모듈에 위치한 리셋 버튼을 5초 이상 누릅니다.
- 기기 이름을 명명하기 위해 신중하게 운전원 조작을 수행합니다.
- 리셋 버튼에서 손을 떼었다가 누른 후, 다시 뗍니다.
- 이 운전원 조작은 10초 이내에 수행되어야 하며, 그렇지 않을 경우 이동이 취소됩니다.
- 이름 데이터와 기기 프로젝트가 이동되면, 교체용 PSSu 시스템이 다시 시작합니다. 이는 재시작/재부팅 명령을 했을 때와 동일합니다.