여러분의 개별 요구사항에 맞춰 기계류 지침 2006/42/EC에 따라 체계적으로 수행되는 위험성 평가를 통해 필츠는 안전 조치를 정의하고 기계 안전을 보장하기 위한 가장 중요한 기반을 제공합니다.
기계류 위험성 평가
체계적인 위험성 평가
기계류 안전의 첫걸음: 위험성 평가
사용자의 요구 사항
법적 규정 및 개별 요구사항 결합
운영사와 제조사는 공장과 기계의 위험성 평가를 위해 국내 법 및 국제 지침, 국제 규격에 있는 사양을 만족하는 컨셉을 요구합니다. 이를 수립하기 위해서는 여러분의 공장과 기계에 대한 실용적, 구조적 및 대상에 맞는 평가가 필요합니다.
처음부터 여러분의 입장에서
필츠의 숙련된 전문가들이 개별 기계 요구사항에 맞춤화된 위험성 평가를 위한 기반을 개발합니다. 필츠는 언제나 고객사의 정책, 내부 절차 및 운영 요구사항을 준수하여 작업합니다.
필츠의 서비스
필츠는 여러분과 함께 해당 국가 그리고/또는 국제 규격과 지침에 따라 여러분의 기계에 대한 기술 검사를 수행합니다. 그 후에 결정된 정보를 토대로 기계에 대한 안전 조치를 정의하고, 우선 순위를 매기며 구현합니다.
필츠의 (기계에 대한) 위험성 평가는 다음 사항을 포함합니다.
- 적용 가능한 표준, 규정 및 절차 결정
- 기계의 한계치 파악
- 적용되는 국내 및 국제 규격에 따라 기계 검사
- 기존 위험성에 대한 판단 및 평가
- 기계 사용 주기의 모든 관련 단계에서 위험성 검사
- 위험성 추산 및 평가
- 위험성 감소를 위한 권장 절차
한 눈에 보는 장점
고객의 개별 요구사항에 맞게 설계된 체계적인 위험성 평가를 통해 기계의 운영 또는 수리 중 노출되는 직원에 대한 기존 위험성을 파악하고 감소시킬 수 있습니다. 생산 공장의 종합적인 안전을 위해 다음과 같은 기반을 제공합니다.
- 효과적이고 경제적인 위험성 평가
- 조기에 위험성을 감지하여 기계의 서비스 사용 수명 연장
- 적용 가능한 표준 및 지침에 따라 기계류 지침을 준수하도록 보장
- 적절한 안전 조치를 통합하는 동시에 시간과 비용 절감.
기계류 안전으로 가는 다음 단계
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr