공장의 안전 가드에 대한 정기 검사로 안전 규정을 만족하여 직원의 안전을 개선하기 위한 토대가 마련되고 위험성과 법적 책임이 최소화됩니다.
지속적인 안전 보장
지속적인 안전 보장: 필츠의 안전 가드 검사
필츠의 안전 가드 검사와 함께
사용자의 요구 사항
안전 가드의 구축, 업그레이드, 임의 조작 또는 업무 프로세스의 변경은 모두 보호 장치의 기반을 약화시킬 수 있습니다. 따라서 이러한 저하 상태가 감지되지 않으면 심각한 손해를 수반하거나 직원의 안전을 위협할 수 있습니다. 많은 국가에서 기계의 안전 관련 장치를 정기적으로 검사하는 것은 법적으로 규정되어 있습니다. 따라서 기계 운영업체는 처음 기계가 사용되기 전 및 기계를 새로운 위치에 설치할 때마다 검사를 수행할 의무가 있습니다. 과도하게 사용되거나 안전 가드의 손상 가능성이 있는 기계류는 반드시 정기 검사를 받아야 합니다. 최소한 일 년에 한 번 검사를 실시할 것을 권장합니다.
필츠의 서비스
필츠는 기계에 대해 안전 가드의 설치, 상태, 안전 기능 등 모든 기술 사항을 검사합니다. 여기에는 E-STOP, 안전 게이트, 양손 제어 장치 및 라이트 커튼, 레이저 스캐너, 카메라 기반 시스템과 같은 등 감광식 안전 가드가 포함됩니다. 필츠는 특정 안전 거리가 기계의 현재 조건에 맞는지 확인하기 위해 오버런 측정을 사용합니다.
안전 가드에 대한 필츠의 검사는 다음으로 구성됩니다.
- 모든 안전 가드에 대한 초기 기술 검사: 올바른 설치, 안전한 동작 및 기계 컨트롤러와의 결합
- 회로 도면에서 안전 기능 검사
- 오버런 측정(제조사가 명시한 안전 거리 시험 목적)
- 안전 가드의 모든 기술적 검사: 현재 상태, 설치, 안전 기능
- 기계 문서화를 위한 자세한 검사 보고서 제출
공인 검사 서비스
독일 Ostfildern에 본사가 있는 필츠 GmbH & Co. KG는 DAkkS 인증 기관이 승인한, ISO/IEC 17020에 대한 독립적인 인증 기관을 운영합니다. 안전 가드 검사를 위한 필츠의 프로세스에는 이러한 엄격한 규정이 적용됩니다. 검사가 성공적으로 완료되면 기계에 필츠 인증 배지를 부착합니다.
한 눈에 보는 장점
- 작업자를 안전하게 보호하고 위험성과 법적 책임이 영구적으로 감소합니다.
- 가동 중단 시간을 최소화하며 공장의 더 높은 사용성을 보장합니다.
- 각 국가별 지침과 법규를 만족합니다(예: 독일의 BetrSichV, 호주의 작업 장비 사용 관련 규정, 미국의 OSHA, 영국의 PUWER, 유럽의 UWED).
여러분도 이러한 서비스로부터 혜택을 받으실 수 있습니다.
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr