South Korea | 한국어

안전 검증

기계류 안전에서 사용자가 수행해야 할 5단계:안전 검증

안전 검증

규정된 기계 안전 보호를 정확하게 실행하고 있습니까? 귀사 기계류의 안전 관련 제어 시스템이 귀사의 안전 요건 규격에 따라 설계 및 실행되고 있습니까? ISO 13849, IEC 62061. EC 61508 등과 같은 국제 표준은 설계 기능과 관계없이 안전 시스템을 검증할 것을 요구합니다. 기계류가 안전한지 증명하기 위해서는 반드시 검증 절차를 밟아야 합니다.

"Pilz는 현장 전체에 안전 보호 솔루션을 설계하고 설치하고 검증하는데 있어서 핵심적인 역할을 해왔습니다. Pilz 팀은 관련된 모든 핵심 요원과 변경 사항에 관한 의견을 전달하는데 있어서 탁월한 능력을 발휘하였으며 이와 함께 높은 수준의 표준까지 실행할 수 있어서 성공적으로 프로젝트를 수행해 왔습니다."

Leon Burns (Stiefel Laboratories (Ire) Ltd의 프로젝트 매니저)

Pilz - 안전 검증 및 기계류 안전을 위한 파트너

당사의 유능한 전문 직원들이 객관적이고 조직적인 검증 절차를 보장해 드립니다. 귀사의 플랜트에 대한 안전을 평가 및 구현할 때, 당사의 실제적인 경험을 믿으셔도 됩니다. 당사는 안전 전문가로써의 역량을 갖추기 있기 때문에 귀사의 기계류 안전 요건은 해당 규정 및 표준에 따라 검사 및 검증할 수 있습니다.

Pilz는 안전 검증의 일환으로써 다음과 같이 수행할 계획입니다.

  • 귀사의 기계류를 안전 요건 사양서에 대하여 검증합니다.
  • OSHA, BetrSichV 및 기계류 지침 2006/42/EC 등과 같은 규격에 대한 준수 여부를 결정합니다.
  • 안전 시스템에 대한 기능 시험 및 결함 시뮬레이션을 수행합니다.
  • 센서/액추에이터 기술 및 배선을 시험합니다.
  • 보호 접지, 소음 수준 등과 같은 부분을 측정합니다.
  • 시험 결과에 대하여 상세한 정보와 함께 시험 보고서를 작성합니다.

기계류 안전에 대한 안전 검증에 있어서 누릴 수 있는 혜택

  • 독립 안전 검증을 요구하고 있는 표준에 대한 준수 여부를 증명할 수 있습니다.
  • 인증 과정에 있어서의 전문적 방법을 선택할 수 있습니다.
  • 검증 및 인증에 관련된 모든 측면을 반영할 수 있습니다.
  • 책임을 Pilz에게 위임할 수 있습니다.
  • 당사를 안전 전문가로써 믿고 맡기시기 바랍니다.