South Korea | 한국어

안전 보호 장치에 대한 검사

안전 보호 장치에 대한 검사를 통하여 귀사의 기계류를 안전하게 보호해 드립니다.

안전 보호 장치에 대한 검사

전기 감광식 보호 장비(예: 라이트 그리드, 안전 게이트 시스템, 기타등등)은 반드시 적합하게 구성하고 설치하고 정기적으로 검사해야 합니다. 이는 다양한 국가에서 합법적으로 요구하고 있는 지침 및 규정입니다.
그러한 지침 및 규정을 구체적으로 들어보자면 독일의 BetrSichV, 오스트리아의 AM-VO, 미국의 OSHA , 영국의 PUWER 등을 꼽을 수 있습니다.

"당사는 Pilz를 역량있는 회사로서 생각하고 있으며 특별히 엔지니어들의 다양한 경험으로부터 많은 혜택을 받았습니다. 엔지니어들은 ESPE에 대한 검사를 수행할 뿐만 아니라 전체 플랜트 내에서의 다른 결함들에 대하여 우리가 주의를 기울일 수 있도록 안내하였으며 개선할 부분에 대하여도 권장해 주었습니다."

Bernhard Marstaller (Allgaier Automotive GmbH의 정비 담당 이사)

Pilz - 안전 보호 장치 및 기계류 안전 검사를 위한 파트너

Pilz GmbH & Co. KG(오스트필데른 소재)는 ISO/IEC 17020에 따라 DAkkS의 승인을 받은 독립 검사 기관을 운영하고 있습니다. 따라서 Pilz의 서비스를 받으면 기계의 객관성 및 높은 가동률이 보장됩니다.
검사 보고서는 토론에 활용할 수 있습니다. 검사를 통과한 기계에는 Pilz의 인증 마크가 부여됩니다. 

 

Pilz는 안전 보호 장치에 대한 검사를 위한 일환으로써 다음과 같이 수행할 계획입니다.

기술 안전 장치의 초기 검사 및 정기 검사:
•  적합한 설치 및 안전 기능 여부 검사
•  기계 제어 시스템에 적합하게 통합되었는지의 여부 검사
• 회로도의 안전 기능 검사
•  검사 보고서 제공
• 품질 인증 마크 부여
• 오버런 측정(제조업체에 의해 규정된 안전 거리에 대한 검사)

기계류 안전을 위한 안전 보호 장치 검사에서 사용자가 누릴 수 있는 혜택

  • 안전 규정을 준수하는 것은, 귀사의 직원들을 보호하고, 법적 책임뿐만 아니라 위험을 감소시킬 수 있습니다.
  • 기계의 정지 시간은 최소화시키고 가동률은 최대화시킬 수 있습니다.
  • Pilz의 품질 인증 마크가 있는 전문적인 검사 프로세스를 믿으셔도 됩니다. Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern은 플랜트 및 기계류에 대해 DAkks(독일 승인 기구)에서 승인한 검사 기구를 운영하고 있습니다.