플랜트 및 기계류에 대한 접근 관리

포괄적인 직원 보호와 최적의 기계류 보호를 위해서는 안전성과 보안성을 모두 고려한 전체론적 안전 컨셉이 필요합니다.

안전모를 쓰고 기계를 조작하는 남성

필츠는 “식별 및 접근 관리” 포트폴리오를 통해서 안전 구현 및 보안 작업을 위한 포괄적인 제품, 솔루션 및 소프트웨어를 고객에게 제공합니다.

아래에서 간단한 인증부터 복잡한 접근 권한, 접근 관리부터 안전 작동 모드 선택, 유지보수 안전 가드 및 데이터와 네트워크 안전 가드 등에 이르는 적용 가능성에 대해 자세히 알아보세요. 단일 시스템에 구현된 안전성과 보안성을 경험해 보세요!

무단 재가동으로부터 보호하는 유지보수 안전 가드 시스템 “key in pocket”

이 솔루션은 사람이 위험 구역에 있는 동안 기계가 작동을 재개할 수 없도록 보장합니다. 유지보수 안전 가드 시스템 “key in pocket”은 로봇 셀과 같이 안전 펜스로 보호되어 있고 직원의 접근을 필요로 하는 위험 구역이 있는 기계를 위해 설계된 것입니다.

기존의 락아웃-태그아웃(LOTO) 시스템과 달리 key in pocket이 적용된 유지보수 안전 가드 솔루션은 관련 권한이 있는 RFID 키 및 필츠 컨트롤러의 안전 목록을 통해 구현됩니다. 결과적으로 진정한 전자식 재가동 보호 기능을 제공하며 기계식 잠금 장치와 경고 태그를 모두 이중화합니다.

무단 재가동으로부터 보호하는 “key in pocket” 적용 사례 사진

작동 원리는 다음과 같습니다.

로그인하는 작업자 사진

플랜트에 접근하려면 운영자는 개인 트랜스폰더 키를 PITreader에 인식시켜 안전 게이트에서 본인을 인증해야 합니다.

사용자의 권한이 검증되고 인증이 성공적으로 이루어지면 해당 보안 ID가 필츠 컨트롤러(PNOZmulti 2 또는 PSS 4000)의 안전 목록에 저장됩니다.

위험 구역에 들어가는 작업자 사진

그러면 이제 기계를 셧다운하고 안전 게이트를 개방한 뒤 기계에 접근할 수 있습니다.

해당 작업자는 트랜스폰더를 계속 갖고 있습니다(“key in pocket”). 다른 작업자는 동일한 방법으로 자신의 키를 사용하여 로그인한 후 플랜트에 접근할 수 있습니다. 키를 이용해 다른 안전 게이트를 통해 접근할 수도 있습니다.

로그아웃하는 작업자 그래픽

플랜트 작동을 재개하려면 모든 사람이 플랜트 밖으로 나가 안전 게이트를 닫고 개인 키를 사용하여 PITreader에서 로그아웃한 상태여야 합니다. 이 경우 보안 ID들이 컨트롤러의 안전 목록에서 삭제됩니다. 목록이 비워지면 기계가 활성화됩니다. 전체를 조망할 수 없는 대규모 플랜트인 경우에는 EN ISO 13849-1 5.2.2에 따른 “사각지대 점검”이 추가로 이루어집니다. 이를 위해서는 기계를 재가동하기 전에 잘 보이지 않는 구역을 육안으로 검사해야 합니다.

한 눈에 보는 장점

  • 개인 인증, 위험한 재가동 방지
  • 인증: EN ISO 13849-1의 PL d Cat. 3, EN 62061의 SIL CL 2, IEC 61508의 SIL 2
  • 누가 어떤 기계에 대한 접근 권한을 갖는지에 대한 완벽한 제어, 임시 권한 부여도 가능
  • 트랜스폰더 키를 분실한 경우 간단히 차단하고 신속히 재프로그래밍 가능
  • 시스템이 금속으로 제작되므로 훨씬 저렴하며 유연성이 뛰어남
  • 플랜트에 접근한 사람 및 접근 시점에 대한 추적 가능(비활성화할 수 있음)
  • 최대 20명이 동시에 한 기계에 접근 가능
  • 수동 리셋 기능, EN ISO 13849-1 5.2.2에 따른 “사각지대 점검”.
  • 권한 있는 직원이 안전 목록 삭제 가능, “키 목록 리셋”
  • 플랜트에 들어올 때 사용했던 문으로 나가야 할 필요가 없음

 

유지보수 안전 가드 시스템 “key in pocket”은 다음 요소로 구성되어 있습니다.

  컨트롤러 판독기 유닛 입력 장치
Type 1 PNOZ m B1 또는 PSS4000 PITreader 조명 푸시버튼
Type 2 PNOZ m B1 또는 PSS4000 PITreader 포함 PITgatebox PITreader 포함 PITgatebox
key-in-pocket 솔루션 제품 이미지

PL d Cat3에 따른 기능 안전 작동 모드 선택

작동 모드 선택 적용 사례 그래픽

작동 모드 선택은 다양한 안전 수준과 안전 기능 사이를 전환할 때 기능적 안전을 제공합니다. 이는 도구 교체를 준비 중이거나 기계를 재구성해야 하는 경우에 주로 있는 일입니다. 선택한 작동 모드에 따라 안전 게이트 또는 인에이블 스위치와 같은 하나 이상의 안전 장치를 켜고 끌 수 있습니다. 이와 관련하여 증가하는 플랜트 손상 위험 및 인적 피해 위험최소화해야 합니다. 오용 및 무단 조작을 최대한 배제하기 위해서는 작동 모드 선택을 위한 접근을 적절한 자격을 갖춘 직원으로 제한하고 사용자를 위해 최대한 편리하고 단순하게 설계해야 합니다.

작동 모드 및 접근 권한 시스템 PITmode는 EN ISO 13849-1의 PL d Cat 3 또는 EN 62061의 SIL CL 2를 통해 작동 모드의 기능 안전 스위칭 기능을 제공할 뿐만 아니라 접근 권한도 제어합니다. 이처럼 이 시스템은 기계류에 이상적인 솔루션입니다. 이 시스템은 전자 키를 이용해 전통적인 키보다 훨씬 강력한 보안 기능을 제공합니다. 그 이유는 전통적인 키는 기계에 삽입하여 사용하므로 비밀번호를 이용한 보호와 같이 최소한의 기능만 제공하기 때문입니다. 게다가 이러한 비밀번호는 종종 상당수의 사람이 공유하곤 합니다.

PITmode fusion모든 고장 안전 컨트롤러와 함께 사용할 수 있습니다. 안전 평가 유닛은 지정된 작동 모드를 감지하고 이를 평가한 후 기능적으로 안전한 스위칭 기능을 제공합니다. 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 또는 자동화 시스템 PSS 4000을 사용하면 훨씬 간단하게 구현할 수 있습니다. 이는 작동 모드를 판독하는 안전 평가 유닛이 이미 펑션 블록으로 제공되기 때문입니다. 작동 모드는 푸시버튼(PITmode flex)을 사용하거나 PMI 패널(PITmode flex visu)의 터치 입력을 통해 선택합니다.

작동 모드 선택 및 접근 권한 시스템 PITmode에 대해 자세히 알아보기

패키징 기계에 대한 적용 사례 사진

접근 권한 및 접근 관리

자격 없는 사람이 접근하지 못하도록 플랜트와 기계류를 보호하세요! 위험한 기계에는 사용자 인증을 통해 선택적으로 접근하도록 하여 직원이 다치거나 부적절한 기계 사용 및 손상이 생기지 않도록 보호합니다. 두 경우 모두 다운타임이 방지되고 생산성이 보장됩니다.

접근 권한 시스템 PITreader를 사용하면 접근 권한과 관련된 수많은 작업을 구현할 수 있습니다. 간단한 비밀번호 변경부터 특정 기계 하위 기능에 대한 인증, 안전 게이트 보호부터 복잡한 계층 권한 매트릭스 및 추가 무단 조작 방지를 위한 회사 고유 코딩까지 다양한 옵션이 있습니다.

안전 게이트를 조작하는 작업자
로봇 셀에 대한 적용 사례 사진

특히 많은 기계가 필요로 하는 안전 게이트 가드를 결합할 경우 접근 권한 시스템 PITreader로 추가적 안전성을 제공할 수 있습니다. 이 시스템의 경우, 인증이 이루어진 후에만 가드 잠금 장치를 해제할 수 있습니다. 이는 푸시버튼 유닛 PITgatebox와 같은 제어 유닛에도 해당됩니다. 접근 권한 시스템 PITreader를 통합하면 인증 및 운영을 하나의 장치에서 할 수 있는 이상적인 솔루션이 되며, 플랜트에서 권한 있는 직원만이 정지, 잠금 해제, 잠금, 리셋 등의 명령을 실행할 수 있게 됩니다.

개별 안전 게이트 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.

데이터 보호 및 네트워크 보안

데이터 보호 및 네트워크 보안 어플리케이션

데이터 보호 및 네트워크 보안은 산업용 시설물에 있어 점점 더 중요한 문제가 되고 있습니다. 안전 컨셉에서는 안전성과 보안성의 두 가지 측면을 모두 고려해야 합니다. 전체론적 접근법을 취해야만 취약점을 효과적으로 예방할 수 있습니다. 데이터, 노하우 및 운영이 무단 접근으로부터 충분히 보호되지 못하고 외부 공격자가 제어 네트워크에 침투하거나 제어 시스템을 무단 조작한다면 아무리 뛰어난 안전 게이트 보호 조치도 쓸모가 없을 것입니다.

산업용 SecurityBridge 방화벽은 필츠 컨트롤러로 가는 데이터 흐름을 해커 공격과 같은 “외부적” 위협으로부터 보호하여 무단 조작을 방지합니다. 이 방화벽은 PC와 컨트롤러 간의 데이터 트래픽을 모니터링하여 제어 프로젝트에 대한 무단 변경 사항을 보고합니다. 이를 통해 네트워크 기반 공격 및 무단 접근으로부터 효과적인 보호 기능을 제공합니다.

활성화 가능한 USB 인터페이스 PIT oe USB부주의 때문이든 의도적이든 “내부에서 발생하는” 위험에 대한 보호 기능을 제공합니다. 접근 권한 시스템 PITreader와 결합하고 개인 RFID 트랜스폰더를 통한 인증을 사용할 경우 USB 포트는 권한 있는 사람에게만 활성화되며, 그러한 사람만이 기계에 USB 장치를 사용할 수 있게 됩니다. 이와 같이 예를 들어 마우스나 키패드와 같은 입력 장치를 조작해야 하거나 USB 장치를 통해 데이터를 내보내거나 가져와야 하는 경우에 추가적인 보안 기능을 제공합니다.

산업용 방화벽 SecurityBridge에 대한 추가 정보

산업 보안에 대한 추가 정보

병입 공정 적용 사례 사진

다른 적용 예 개요

간단 레시피 관리 적용 사례 사진

간단한 레시피 관리

서로 다른 키를 사용하여 서로 다른 제품 간의 변경을 쉽고 빠르게 수행할 수 있습니다.

사전 구성된 키를 사용하여 플랜트 및 기계류의 기술 설정을 조정할 수도 있습니다. 이를 통해 생산 배치(batch)를 원활하게 전환할 수도 있습니다. 이는 설정 시간을 줄이는 동시에 생산 품질 향상에 직접적인 영향을 줍니다.

사용자를 위한 개인화 적용 사례 사진

사용자를 위한 개인화

필츠 키를 사용하면 사용자가 자격과 권한을 갖고 있는 기능만 수행하도록 설정할 수 있습니다.

따라서 기계 및 플랜트 운영자는 HMI에서 명확한 언어별 운영자 메뉴를 사용할 수 있습니다. 운영자는 자신에게 활성화된 기능만 볼 수 있습니다. 이로 인해 프로세스를 통한 식별이 크게 늘어나고 오류 발생율은 현저하게 낮아집니다. 개인화되지 않은 잘 알려진 비밀번호를 사용하는 절차를 생략하므로 로그인 시간이 절약되고 생산성이 향상됩니다.

회사 고유 코딩 적용 사례 사진

회사 고유 코딩

통합 웹 서버에서 식별자를 입력하면 특수 서명이 PITreader에서 생성됩니다.

조작이 불가능한 이러한 서명은 MIFARE의 내부 보안 칩에 저장됩니다. 결과적으로 회사 또는 플랜트 고유의 PITreader를 만드는 것이 가능해집니다. 학습되지 않은 트랜스폰더 키는 처음부터 차단이 가능합니다. 시스템이 인식하는 학습된 트랜스폰더만이 코딩된 PITreader에 접근할 수 있는 기본 권한을 가집니다.

키 차단 목록

키 차단 목록

트랜스폰더 키차단 목록에 추가할 수 있습니다. PITreader에 저장된 차단 목록의 키는 차단되어 있어 추후 사용이 불가능합니다.

이 조치는 키를 분실했거나 트랜스폰더 키를 반환하지 않았을 경우 무단 접근을 방지합니다. 이를 통해 권한 관리에 대한 전적인 통제가 항상 보장됩니다. 무단 접근을 방지하고 무단 조작 시도를 막습니다. 플랜트와 기계류를 효과적으로 보호합니다.

키 작업이 기록됨(감사 추적)

키 작업이 기록됨(감사 추적)

PITreader에 통합된 로깅 기능으로 프로세스를 전체적으로 기록할 수 있으며, 그와 동시에 플랜트 및 기계류에 대한 접근을 개인별로 기록할 수 있습니다.

모든 트랜스폰더 작업에 대한 문서는 수정 및 조작이 불가능하므로 오용, 사고, 고장 발생이나 플랜트 진단 시 간단하게 추적할 수 있습니다. 작업을 사용자에게 명확하게 할당할 수 있습니다. 성과 지표를 통해 수명을 추정할 수도 있습니다. 운영상의 이유로 로깅이 허용되지 않는 경우, 기능을 끄거나 익명의 키 작업만 로깅할 수 있습니다.

임시 권한

임시 권한

언제든 접근을 제한할 수 있습니다! 접근은 유효한 범위 내에서만 수행할 수 있습니다. 시작일 또는 종료일을 저장할 수 있습니다. 유효 기간은 시작 시간, 종료 시간 또는 기간을 지정해 정할 수 있습니다. 트랜스폰더 키는 유효 기간이 지나면 권한이 없으며 PITreader에서 차단됩니다.

이 기능은 인증서가 만료된 경우나 연간 검사를 수행하는 등의 프로세스에 사용할 수 있습니다. 임시 권한은 임대 및 리스 계약에도 사용할 수 있습니다. 특정 서비스 활동에 대한 가장 짧은 단위로 날짜를 사용할 수도 있습니다.

자세한 정보:

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr