South Korea | 한국어

기술 문서

기술 문서

기계류 지침 2006/42/EC에 따라 각 플랜트/기계 제조업체는 플랜트/기계의 각 개발 단계를 문서화할 의무가 있습니다. 이 의무는 기계 수명 주기의 모든 단계에 적용되며, CE 마크의 전제 조건이 됩니다.

기술 문서는 다음 요구사항을 충족해야 합니다.

  • 보유 기간: 기계 제조일로부터 최소 10년
  • 공식 EU 언어로 작성
  • 요청 시 해당 국가 기관에 제출
  • 문서의 내용과 결론은 추적 가능해야 합니다(출처, 책임 조항 등).

 

기술 문서는 기계 지침에 따라 다음으로 구성됩니다.

  • 기계의 전체 도면 및 제어 회로 도면
  • 필수 건강 및 안전 요구사항에 따른 기계류의 적합성 검사에 필요한 상세 도면(계산 자료, 시험 결과 등도 포함)
  • 이 지침의 필수 요구사항 목록, 기계류 설계에 사용된 표준 및 기타 기술 명세, 기계류에 의해 발생되는 위험을 제거하기 위해 구현된 보호 조치에 대한 설명(일반적으로 위험 분석에서 다룸)
  • 기술 보고서 또는 인증서. 적합성을 보여주는 보고서 또는 시험 결과, 기계 사용 지침서
  • 기계에 대한 일반적 설명
  • 적합성 선언 또는 통합 선언과 조립 지침
  • 기계류에 통합된 기계 또는 장치에 대한 적합성 선언

 

사업자/제조업체에 대한 규정

개조가 중대한 변경에 속하지 않는 경우 사업자/고용주가 일반적으로 이러한 개조의 안전에 대해 책임집니다. 사업자/고용주는 직원들에게 안전한 작업 장비만을 제공해야 합니다. 따라서 다음 사항을 준수해야 합니다.

  • 해당 국가의 건강 및 안전 법규를 확인합니다.
  • 산업 안전 규정(독일)을 확인합니다.
  • 중대한 변경에 대한 시험 문서를 증거로 제시합니다.