예를 들어, 기계들을 연결하여 완전한 시스템을 만들거나 기존 기계에 다른 기계를 추가하는 경우처럼 이어 맞춘 플랜트나 기계류를 의미합니다.
연결된 기계류
연결된 기계류의 특징은 무엇입니까?
연결된 플랜트인지를 평가하려면 다음 질문에 대답해야 합니다.
- 기능적인 연결이 있습니까? 플랜트 섹션들이 전체로서 함께 작동하고 유닛을 형성합니까?
- 제어와 관련된 연결이 있습니까? 플랜트 섹션들이 전체로서 작동합니까?
- 안전 관련 연결이 필요합니까? 플랜트 섹션들이 안전 측면에서 전체로 작동합니까?
연결된 기계류에 대한 의무 표시
여러 서브섹션들을 연결하여 전체 플랜트에 기능, 제어 및 안전과 관련된 영향을 미칠 것으로 보인다면 전체 플랜트에 대해서도 적합성 평가 절차를 거쳐야 합니다.
이 경우에는 기계류 지침에 따라 관련 플랜트 섹션에 대해 위험 평가부터 CE 마크 부착에 이르기까지 전체 과정을 수행해야 합니다(인터페이스 조사).
Contact
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
기술 지원
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr
이 문서가 도움이 되었습니까?