South Korea | 한국어

의무 CE 마크 표시를 위한 적합성 선언

의무 CE 마크 표시를 위한 적합성 선언

CE 마크 - "Communauté Européenne"("유럽공동체")의 두문자어로 지금은 그 자체가 하나의 심벌이 되었습니다. 제조업체는 자사 제품과 관련된 모든 유럽 시장 지침을 준수하며 해당되는 적합성 평가 절차를 모두 거쳤다는 사실을 입증할 때 이 마크를 사용합니다. CE 마크를 단 제품은 개별 국가 규정을 고려하지 않고 EU 내에서 수입 및 판매가 가능합니다. 그렇기 때문에 CE 마크를 “유럽 통행증(Passport to Europe)"이라고도 합니다.

제품의 각종 지침 준수

일반적으로 새 개념("새 접근방법 - 표준 및 법규의 분리)에 따르는 모든 지침이 CE 마크를 제공합니다. 제품이 CE 마크를 제공하는 여러 지침의 적용을 받는 경우, 이 마크는 제품이 이러한 지침의 규정을 모두 준수하고 있음을 나타내는 것입니다.

 

법적 원칙

CE 마크 부착 의무는 그러한 마크를 제공하는 지침의 범위에 속하며 단일 시장으로 나가는 모든 제품에 적용됩니다. 따라서 지침의 적용을 받는 다음과 같은 제품에는 CE 마크를 부착해야 합니다.

  • 회원국 또는 제3국 중 어디에서 제조되었든 관계없이 EU 내 시장에 공급된 모든 신제품
  • 제3국에서 수입된 중고품 및 EU 내의 중고품
  • 중대한 변경이 가해졌으며 EU 내 지침 범위에서 신제품으로 분류되는 제품

지침에서는 특정 제품을 CE 마크에서 제외시킬 수도 있습니다. 제조업체는 적합성 선언을 통해 자사 제품이 관련 지침의 요구사항을 준수함을 확인합니다.

Safety Compendium

더 자세한 정보가 필요하십니까? 그렇다면 챕터 3.2 부분을 읽어보세요! 필츠에서 새롭게 나온 안전 백서 Safety Compendium 개정판에서 기계류 안전에 관한 모든 지식을 얻어가실 수 있습니다.

Safety Compendium