기계류 안전 설계를 위한 원칙
기계류 지침의 부록 I에서는 안전 관련 기계류 설계의 기본으로 5단계를 정의하고 있습니다.
1. 기계류의 한계를 규정합니다. 여기에는 사용 용도 및 예측 가능한 오용이 포함됩니다.
2. 기계류 및 관련 위험 상황에 의해 발생할 수 있는 위험을 파악합니다.
3. 발생할 수 있는 부상이나 피해의 심각도 및 발생 확률을 고려하면서 위험을 추정합니다.
4. 이 지침의 목적에 따라 위험을 줄여야 하는지를 결정한다는 관점으로 위험을 평가합니다.
5. 1.1.2(b) 단원에 명시된 우선순위에 따라 보호 조치를 적용함으로써 위험을 제거하거나 위험과 연관된 피해를 줄입니다.
안전한 기계류 설계를 위한 지침은 누구에게 의미가 있을까요?
기계류 지침의 조건에 따라, 기계 제조업체는 위험 평가를 통해 기계와 연관된 모든 위험을 파악해야 합니다. 그런 다음 평가 결과를 고려하면서 기계를 설계 및 제작해야 합니다.
이 요구사항은 기계류 지침의 조건에 따라 제조업체로도 활동하는 사업자에게도 적용됩니다. 예를 들면, 기계들이 서로 연결되어 있는 경우 또는 기계류가 공정 중에 업그레이드되고 본질적으로 개조된 경우가 이에 해당합니다.
EN ISO 12100에 따른 위험성 평가 및 위험 감소
EN ISO 12100에서는 위험 평가 방법에 대해 설명합니다. 위험 평가는 위험 분석 및 위험 감정으로 이루어집니다.
표준 | 제목 |
---|---|
EN ISO 12100 | 기계류의 안전 일반 설계 원칙. 위험 평가 및 위험 감소 |
상세 정보:
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr