기계류 지침에 따라 플랜트와 기계류에는 비상 정지 장비를 장착하여 비상 상황에서 위험을 방지하거나 감소시킬 수 있도록 해야 합니다. 위험한 상황에서는 신호를 생성하여 위험 가능성이 있는 작동을 멈추게 할 수 있도록 비상 정지 제어 장치를 수동으로 작동시킵니다. 비상 정지 명령이 작동하면 비상 정지 제어 장치가 걸립니다. 제어 장치를 수동으로 해제할 때까지 이 상태를 유지해야 합니다. 전체 기계에서 전원을 제거할 필요는 없습니다.
비상 정지는 위험한 이동을 중단시키는 것
비상 차단 장치로 시스템 공급 전력 차단
비상 정지와는 달리 비상 차단 장치는 시스템의 전원을 완전히 제거합니다.
비상 정지 표준
Contact
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
기술 지원
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr
이 문서가 도움이 되었습니까?