2022년 4월, IEC 62061은 조화된 규격 EN IEC 62061로서 동일한 내용으로 EU 관보에 게재되었습니다. 그 결과, EU 내에서 적합성 추정의 효력이 공식적으로 발생하게 되었습니다. 즉, EU 규격의 사양을 준수하는 제조업체는 기계류 지침의 보건 및 안전 요구사항을 충족한다고 추정할 수 있습니다. 그리하여 적합성 평가 절차의 일환으로 적합성 선언서를 발행하고 플랜트 또는 기계류에 CE 마크를 부착할 수 있습니다.
이전 버전 EN 62061:2005에 대한 적합성 추정 효력은 늦어도 2023년 10월 11일에 만료됩니다! 이 전환 기간이 지나면 EN IEC 62061:2021에 근거해서만 신규 적합성 선언서를 발행할 수 있습니다.
유럽 위원회는 2022년 4월 기준 CID 2022/621로 EU 웹사이트에 새로운 조화 규격들을 발표했습니다. 2022년 5월 현재, 유럽 위원회는 비공식 "요약 목록"에 이 규격들을 게시하지 않은 상태입니다!
EU의 조화된 규격 게시 절차
IEC 62061 / EN IEC 62061의 중요 변경사항:
- 필수 SIL 등급을 규정하는 데 사용되는 방법의 변경
- 안전 요건 사양의 초안 작성 필요
- 다른 규격에 따라 개발된 장치를 사용할 수 있는 옵션
- 안전 관련 어플리케이션 소프트웨어에 대한 추가 세부 정보