South Korea | 한국어

CE 마킹

카테고리 III 압력 용기를 기계류 지침의 지배를 받는 기계에 기능 유닛으로 편입하려 할 때 어떤 일이 일어납니까? 적합성 절차는 어떻게 진행하나요?

제시한 경우, 적합성 평가 절차는 기계류 지침에 따라 수행됩니다.
그런 후에 압력 용기는 압력 용기 지침에 따른 독자적인 CE 마크를 획득해야 합니다.


배경 정보:

기계류 지침 2006/42/EC 적용 가이드 제2판에서 발췌

압력 용기 지침 97/23/EC (PED)
제3조에 따라, 압력으로 인한 위험에 대하여, 기계류에 편입하거나 연결하는 압력 용기에 PED를 적용할 수 있습니다. 만일 시장에 이미 내놓은 압력 용기를 기계류에 편입하는 경우에는, 기계류 제조자의 기술 문서에 해당 압력 용기의 EC 적합성 선언서가 포함되어 있어야 합니다 - § 392: 부속서 VII A 1 a. 관련 해설

기계류 지침의 적용 범주에 속하는 기계류에 편입하는 압력 용기가 카테고리 1보다 높지 않으면 PED 적용 범위에서 제외됩니다. 따라서, 그러한 장비는 온전히 기계류 지침의 지배를 받습니다. 기계류 지침은 작동 중 해체의 위험도 다룬다는 점을 주지하시기 바랍니다 - § 207: 부속서 I 섹션 1.3.2에 관한 해설 참조.