South Korea | 한국어

CE 마킹

위험성 평가에서, "가벼운 부상"과 "심각한 부상"은 어떻게 구분합니까?

질문:

위험도를 산정할 때 부상은 4가지 포인트로 나뉩니다.
1. 부상 없음
2. 가벼운 부상
3. 심각한 부상
4. 사망
포인트 1과 4는 명백합니다. 포인트 2와 3은 애매합니다. 예를 들어, 손가락의 단순 골절이나 대퇴골의 복합 골절은 어떻게 분류합니까?

답변:

위험도 산정/부상 분류를 위한 고정된 기준은 없습니다. 우리는 다음과 같은 분류를 추천합니다.

가벼운 부상: 예) 가벼운 충격, 가벼운 타박상, 타박상, 기타 유사한 부상 바꾸어 말하면, 병원 치료나 병가가 필요하지 않은 부상입니다.

심각한 부상: 예) 골절이나 깊은 자상. 일반적으로, 병원 치료가 필요하고 병가를 내야 할 수도 있는 부상입니다.

부상을 분류할 때는, 언제나 잠재적 위험으로 인한 "최악의 상황"을 가정해야 합니다.