South Korea | 한국어

CE 마킹

어떤 장치가 EN ISO 954-1에 따른 카테고리 3의 "안전 정지" 기능을 가지고 있다면, 이 장치가 EN ISO 13849-1에 따른 50년의 MTTFd 값을 가진 신뢰성 있는 구성요소라고 봐도 좋을까요?

EN ISO 954-1에 따라 카테고리 분류된 구성요소를 EN ISO 13849-1에 따른 "신뢰성 있는 구성요소"로 직접 전환하는 기준은 존재하지 않습니다. 하지만, 안전이라는 측면에서 이 구성요소들이 "신뢰성 있는" 분류보다 높은 등급에 해당한다고 추정해도 무방할 것입니다. 왜냐하면 카테고리 3은 카테고리 1보다 일어날 수 있는 위험에 대해 훨씬 높은 보호 수준을 제공하기 때문입니다.

결론: "신뢰성 있는 구성요소"라는 추정은 전적으로 타당합니다. 하지만 카테고리 3 사양이 어떤 기준에서 나왔는지 제조자로부터 깊이 있는 정보를 얻지 못한다면 MTTFd 값은 최대 10년 정도가 적당할 것 같습니다.