South Korea | 한국어

안전 관련 장비

컨베이어를 추가하기 위해 폐수 처리 플랜트를 확장했습니다. 컨베이어는 프레스 옆에 위치하는 데, 프레스는 비상정지(E-STOP) 회로를 가지고 있습니다. 컨베이어는 별도의 비상정지 회로를 가질 수 있습니까?

질문:

... 제어 캐비닛의 비상정지 스위치가 프레스에 속하지 않는다는 것을 보여주려면 어떻게 하면 됩니까? 프레스의 유지관리 해치까지는 약 2m 거리가 있습니다.

답변:

현장 상황을 조사해야 자세한 대답을 할 수 있을 것 같습니다.

하지만 일반적으로 그런 경우 플랜트 운영자는 산업 안전 규정(BetrSichV)에 따라 위험성 평가를 수행해야 한다고 말해도 무방할 것 같습니다. 여기에는 비상정지도 고려 대상입니다.

비상정지를 반드시 연동시킬 필요가 없을 가능성은 아주 높습니다. 혼동이 발생할 위험이 있다면, 그러한 혼동을 피하기 위해 적절한 표시로 비상정지 버튼을 구분해야 할 것입니다.
하지만, 설명하신 상황에선 작업대가 항상 사용 중인 것은 아니고 유지관리 목적을 위해서만 구역에 접근하는 것이므로 이는 불필요할 가능성이 있습니다.