South Korea | 한국어

안전 관련 장비

기계류 지침에 비상정지 푸시버튼을 버섯 머리 모양으로 디자인하면 안 된다고 제한하는 조항이 있습니까?

기계류 지침 2006/42/EC 가이드의 섹션 1.2.4.3에서는 "비상정지 장치"에 관해 설명합니다. 또한, DIN EN ISO 13850의 4.4 조항에서도 비상정지 장치의 요구사항을 규정하고 있습니다.

이 두 문헌 모두 비상정지 장치는 해당하는 위험 요소에 따라 설계하고 맞춰야 한다고 되어 있습니다.
따라서, 비상정지 장치의 요구사항은 위험성 평가와 안전 개념을 통해 결정해야 합니다.