South Korea | 한국어

안전 관련 장비

기계류에 원격 유지관리 절차를 수행할 때 어떤 안전 요구사항이 적용됩니까?

질문: 기계류의 원격 유지관리/원격 제어(텔레서비스)와 관련하여 어떤 안전 요구사항이 적용됩니까? 어떤 조건 하에서 고객의 역내에 있는 기계류에 대한 접근이 허용됩니까? 올바른 구현을 위한 표준적인 지침/사례가 있습니까?

답변: 기계의 위험성 평가는 모든 수명 단계를 고려해야 합니다. 원격 유지관리 또한 위험성 평가에서 고려해야 하는 수명 단계/작동 모드입니다. 일반적인 적용 원칙: 원격 유지관리의 결과 어떤 위험도 발생하지 않아야 합니다.

특정한 원격 유지관리 표준은 없습니다. 하지만, 다른 사양을 참조하는 것은 가능할 것입니다.
일부 C 표준에서 이 문제를 다루고 있습니다(예: 로봇 시스템을 위한 EN ISO 10218-2).
원격 접속은 5.6.5 a)-k) 조를 참고하십시오.

기타 유의점:
- 원격 서비스 도중에 접속이 끊어지면 어떻게 되는가?
- 보안 문제 고려(인가 받지 않은 작동)

이것은 복잡한 문제입니다. 적용 분야를 포괄적으로 검토한 후에만 정확한 답변을 드릴 수 있습니다. 자문 서비스를 이용하시려면 sales@pilz.de로 문의하십시오.