South Korea | 한국어

안전 관련 장비

PT100 센서를 위한 안전 함수를 계산할 때 (PAScal 이용) 채택할 수 있는 기능 안전 값은 무엇입니까? 이를테면, 일반적인 데이터베이스에 공압 컴포넌트를 위한 표준화된 값이 있습니까?

PAScal에서 안전 함수를 계산할 때 다음 값을 채택할 수 있습니다:

자동 기술 컴포넌트의 표준값은 EN ISO 13849-1 부속서 C에 나와 있습니다. 표 C1은 마모되는 컴포넌트를 다룹니다. B10d 값은 유압 컴포넌트는 제외한 해당하는 컴포넌트에 대해 나와 있습니다.
(B10d는 컴포넌트의 10%에서 위험한 오류가 발생할 때까지의 평균 사이클 수입니다.)

표 C2-C7은 전기 컴포넌트를 다룹니다. 이 경우 MTTFd 값이 제시되어 있습니다. (MTTFd 값은 내구성 테스트 또는 사용한 컴포넌트의 고장 확률에 기초한 신뢰성 있는 예측을 통해 결정되는 통계값입니다. 이것은 사용한 컴포넌트의 품질을 시험할 때 고려하는 한 요소입니다.)
하지만 여기에 온도 센서와 관련된 데이터는 없습니다. 그렇지만 제품 설명에 따라, 물리적 행동 양식이 동일한 컴포넌트를 사용하는 것을 권장합니다.

다음은 일반적으로 적용되는 원칙입니다: PT100뿐 아니라 P100에 연결되는 다른 평가 장치나 측정 증폭기도 계산하는 것이 필요합니다.