South Korea | 한국어

안전 관련 장비

"위험 탐지 가능"이란 얼마나 빠른 것을 뜻하며, 관련 데이터는 어디서 찾을 수 있습니까?

특정 속도로 인해 발생하는 위험을 언제나 제시간에 탐지할 수 있다고 안전하게 추정할 수 있는 표준화된 속도는 존재하지 않습니다.

하지만, 몇 가지 한계값은 있습니다. 예를 들어, VDI 2854에서는 꼬집기나 전단(Shear) 형식이 아닌 위험한 움직임의 경우 속도는 15m/min까지로 제한해야 한다고 되어 있습니다. 꼬집기나 전단으로 가해지는 위험한 움직임의 경우 2m/min를 초과해서는 안 됩니다.

참고: 이 값들은 다른 Type C 표준에서는 다르게 정의될 수 있으므로 사례별로 참고해야 합니다.