South Korea | 한국어

안전 관련 장비

비상정지 제어 장치를 새로운 플랜트에 반드시 설치해야 할까요, 아니면 "접점 버전"을 사용해도 될까요?

질문: 제어 캐비닛을 단순한 팬 컨트롤러로 교체하려고 합니다. 당시에는 흔한 일이었기 때문에, 제어 캐비닛의 비상정지 기능은 비상정지 푸시버튼을 통해 스위치를 내리는 간단한 접점을 이용해 구현하고 있습니다. 접촉기에 접촉하면 컨트롤러의 전원이 차단됩니다. 새로운 설계에서는 플랜트에 비상정지 제어 장치를 제공해야 할까요, 아니면 이전과 동일한 형식을 이용해도 될까요? 비상정지 제어 장치를 새로운 플랜트에 반드시 설치해야 할까요, 아니면 "단순한" 플랜트에서 "접점 버전"을 여전히 사용해도 될까요?

답변: 원칙적으로, 비상정지 기능은 포지티브 가이드 접점에 직접 작용하는 푸시버튼을 통해 구현할 수 있습니다.
하지만, 이 안전 기능의 레벨은 하나의 값, 이를테면 성능 레벨 C에 한정됩니다(제시한 설명에 기초하여 1채널 시스템으로 추정할 때).
성능 레벨 C가 안전 기능을 적절하게 충족한다면, 반드시 안전 릴레이를 사용할 필요는 없습니다.