South Korea | 한국어

안전 관련 장비

비상정지 푸시버튼을 작동 정지 푸시버튼으로 대체할 수 있습니까?

질문:
일반적으로 CE 마크를 부착하여 시장에 내놓는 전자동 기계입니다. 기계는 양쪽 편에 각기 비상정지 푸시버튼(적색-황색)이 장착된 운영자 제어 스테이션이 있습니다.
"가동 정지 푸시버튼"(검은색/회색)으로 비상정지 푸시버튼을 대체한 후에, 편입 선언서와 조립 설명서를 첨부하여 부분품 기계로 시장에 출시해도 될까요?

답변:
EN ISO 13850에 따라, 비상정지 장치는 각 운영자 제어 스테이션에 위치해야 합니다. 예외: 위험성 평가에서 이것이 필요 없다고 판명되는 경우.

기계류 지침(MD)에 따르면, 부분품 기계란 거의 기계에 가까운 조립체이지만 그 자체로는 지정된 기능을 수행할 수 없습니다.
드라이브 시스템은 부분품 기계입니다. 부분품 기계는 다른 기계에 편입하거나 다른 부분품 기계나 장비와 조립하여 기계류 지침 상의 기계류를 구성하기 위한 용도만을 가집니다.

문제의 기계는 두 개의 운영자 제어 스테이션을 가졌으므로 아마도 기계류 지침 상 불완전한 기계류가 아닐 것입니다.
적합성 추정 상태를 확보하려면 모든 관련 표준을 준수할 것이 요구됩니다. 이런 이유에서, 편입 선언서를 첨부하여 "부분품 기계"로서 기계를 공급하고, 보건 및 안전의 위협 없이 기계를 적절하게 시장에 출시하기 위해 충족해야 하는 기타 모든 조건을 조립 설명서를 사용해 정의하는 것이 어쩌면 더 합리적인 것 같습니다.