South Korea | 한국어

안전 관련 장비

기계 제작자가 전기 설계를 하청 업체에 맡기는 경우, 책임 범위는 어떻게 나뉩니까?

발주자와 하청업자의 책임은 계약서에 기술된 바에 따릅니다.

위험성 평가서는 누가 작성합니까? 하청업자가 기계 제작자에게 이 문서를 요청할 수 있습니까??
기계류 지침 2006/42/EC의 요구사항에 따라, 위험성 평가는 설계 절차의 일부로 수행되어야 합니다. 이 경우 하청업체는 위험성 평가서의 요구사항에 따라 전기 설계를 작성할 수 있도록 위험성 평가서를 요청해야 합니다.


잘 생각해보면, 하청업체(전기 설계자)는 기계를 잘 알지 못하므로 위험성 평가서를 작성할 수 없는 것이 당연합니다. 위험성 평가서는 전기 설계를 올바르게 구현하기 위해서 반드시 필요합니다.
제3자에게 문서를 작성하도록 맡길 수도 있지만, 이럴 경우는 계약서에 명시해야 합니다.

기계적 결함 때문에 적절한 안전 개념을 구현할 수 없는 상황에서 하청업체는 어떻게 대응할 수 있습니까? (예: 보호용 인클로저 누락 등)
전기 설계 엔지니어는 제공된 문서(위험성 평가서, 안전 개념)를 기준으로 설계를 진행할 수 있을 뿐입니다. 그로 인해 결함이 발생한다면, 발주자가 추가 비용을 부담해야 합니다. 일반적으로, 전기업체는 기계에 대해 자세히 알지 못합니다. 따라서, 제공된 문서만 참조할 수 있을 뿐입니다.

유감스럽게도 하청업체가 필요한 문서를 받지 못하는 바람에, 기계의 작동을 개시했을 때 추가 작업과 수정이 필요해서 큰 비용이 발생하는 상황이 흔히 발생합니다.