South Korea | 한국어

작동 안전

전기 감응식 보호 기기는 얼마나 자주 점검해야 합니까?

전기 감응식 보호 기기(ESPE)의 점검 주기/간격은 산업 안전 규정(BetrSichV)에 따라 수행하는 위험성 평가 범주 안에서 운영자가 결정합니다. 기계를 처음 작동할 때, 수리할 때, 설치할 때, 예외적인 상황이 발생했을 때(예: 위치 이동) 유능한 인력이 검사를 수행해야 합니다.

점검 주기를 결정할 때는, 작업 장비(ESPE)가 기계의 노후화를 유발하는 조건에 노출되어 안전을 위협할 수 있는 상황인지 고려하는 것이 중요합니다. 또한, 다음과 같은 기준이 점검 주기에 영향을 미칩니다.

  • ESPE의 작동 조건(하루 이용 시간, 부하)
  • 제조자가 제시한 지침
  • 작업 장비(ESPE)의 "고장 모드" 발생 경험
  • 비교할 수 있는 작업 장비에서 사고 통계나 결함 누적 데이터

특정한 기술 규정이나 유사한 규정에 따라 검사 주기가 지정된 경우가 아니라면, ESPE 당 점검 주기는 1년에 1회를 권장합니다. 적용 분야와 플랜트/기계의 "위험 수준"에 따라 필요하면 점검 주기를 6개월에 1회로 단축합니다.