South Korea | 한국어

작동 안전

시운전을 위해 작동을 해지해도 되는 안전장치는 무엇입니까?

CNC 레이저 시스템으로 자주 작업하는데 어떤 지침을 따라야 하는지 잘 모르겠습니다. 예를 들어, 레이저를 시운전하려면 방사선 방호 장치를 중지시켜야 합니다. 서보 축의 안전 인클로저도 조정을 위해 개방해야 합니다. 이것을 기계류 지침의 요구사항에 맞게 어떻게 조율할 수 있을까요? 어떤 안전 절차를 따를 수 있거나 따라야 합니까?

시운전은 위험성 평가에서 반드시 고려해야 하는 수명 단계입니다. 시운전을 할 때 일부 안전 기능은 아직 구현/설치되지 않은 경우가 많습니다.

그러나 시운전 동안 해제해도 되거나 안 된다고 규정한 안전 기능 목록은 없습니다. 안전 기능이 아직 설치되지 않았거나 일시적으로 중단되었으면 추가적인 안전 조치를 시행해야 합니다. 하지만 이것은 플랜트마다 사정이 다르기 때문에 일괄적으로 정의할 수는 없습니다.