South Korea | 한국어

작동 안전

BetrSichV에 따라 PNOZ를 테스트하려면 어떻게 해야 합니까? 비상정지 스위치를 눌러 비상정지 기능을 트리거하고 PNOZ의 스위치오프 동작을 시험하는 것으로 충분합니까?

산업 안전 규정(BetrSichV)에서는 전체적인 안전 기능을 테스트해야 한다고 명기하고 있습니다. 이것은 센서에서 액추에이터까지 다 해당한다는 의미입니다. PNOZ를 통해 검사한 기능들은 별도로 다시 테스트하지 않아도 됩니다.

또한, 산업 안전 규정에서는 유능한 인력이 테스트를 수행할 것을 요구하고 있습니다.

유능한 인력:

http://www.wissen-maschinensicherheit.de/faq/content/9/11/de/was-ist-eine-befaehigte-person.html