South Korea | 한국어

표준 관련 정보

EN ISO 13849-2에 따른 검증은 어떤 절차로 이루어집니까?

질문: 표준에 따른 안전 기능 검증: ISO 13849-2는 분석, 테스트, 확인, 검증 등 다양한 절차를 제시합니다. 이 절차들을 적절하게 구성해서 그 결과가 올바른 검증으로 이어지게 하려면 이들을 어떻게 이용해야 합니까? 정해진 방식의 검증은 존재하지 않고, 대신에 테스트, 분석, 기능 시험 등 모든 활동을 구조화된 방식으로 수행한 후에 문서화하면 그것이 검증이라고 말해도 좋겠습니까?

답변: EN ISO 13849-2에 따른 검증은 여러 단계로 이루어지며, 적용 분야의 복잡성에 따라 어떤 절차가 포함될지 달라집니다. 검증에는 안전 기능(성능 레벨의 확인), 기능 시험, 기타 기능 분석 및 시험과 관련하여 정량적인 증거가 포함되며 이 모두는 문서화되어야 합니다.
따라서 질문에서 이야기한 대로, 검증이란 분석 및 기능 시험과 관련된 모든 다양한 절차를 수행하고 이를 문서화하는 것을 말합니다.